结果:找到"sfp光模块 GBIC光模块 光模块生产厂家",相关内容1000条
  • 16GFCSFP+光模块类型汇总及应用
  • 16GSFP+光模块主要应用于FC(FibreChannel)网络中,光纤通道技术(FibreChannel)是一种网络存储交换技术,可提供远距离和高带宽,能够在存储器、服务器和客户机节点间实现大型数据文件的传输。光纤通道的运行速率有2Gbps、4Gbps、8Gbps、16Gbps、32Gbps、64Gbps和128Gbps,主要用于连接计算机存储设备。本篇文章重点介绍16GSFP+光模块的分类及应用,16GSFP+光模块有16GFCSFP+、16GFCBIDISFP+、16GFCCWDMSFP+、16GFCDWDMSFP+共4种类型。接下来,易天光通信(ETU-LINK)就给大家一一介绍下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP+ 16G 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-08-11 16:57:00
  • CWDMSFP彩光模块知识百科
  • CWDMSFP光模块(也称彩色光模块,波分光模块)采用了CWDM波分复用技术,将不同波长的光信号复合在一条光纤上进行传输,是光复用传输链路中的光电转换器。CWDMSFP光模块采用LC双工接口,与单模光纤使用最大传输距离可达120km,具备低功耗、低成本等优点。在使用CWDMSFP光模块时,为了更好识别千兆以太网信道映射使用的波长,所以我们会通过光模块拉环颜色进行区分这些CWDMSFP光模块波长。易天光通信CWDMSFP光模块的拉环颜色CWDM波分光模块可提供18个波段(1270nm~1610nm)波长;CWDMSFP光模块的应用主要应用于光纤到户(FTTH)、校园网、数据中心、城域网、局域网...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM SFP 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-09 17:14:00
  • 什么是10GDWDMSFP+万兆波分光模块?
  • 10GDWDMSFP+密集波分光模块,采用可热插拔的SFP+封装,最大速率高达11.3Gbps,选用EMLCOOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),双工LC光口,在单模光纤上传输距离最高可达80KM,带数字诊断监控功能。DWDMSFP+光模块特点◇全双工收发一体模块◇符合SFP+MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTNOTU2e标准◇可选波长C61-C15通道:1528.77nm-1565.50nm(间隔0.8nm,C15-C61通道)◇传输距离最高可达20至80公里◇可选工作温度范围:商业级,扩展级,工业级◇电源电压3.3V◇符合R...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G DWDM SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-15 18:00:00
  • 光模块是插在哪里的?
  • 光模块是插在哪里的?具体设备:光端机,光纤收发器,交换机,光网卡,光纤路由器,光纤高速球机,基站,直放站等。一般传输设备的光口板都配置对应的光模块,详情请看以下内容视频光端机:一般采用1*9单模光模块,一些高清类的光端机也会采用SFP光模块光纤收发器:采用1*9与SFP光模块交换机:交换机会采用GBIC、1*9、SFP、SFP+、XFP、QSFP+、CFP、QSFP28光模块等光纤路由器:一般采用SFP光模块光纤网卡:采用1*9光模块、SFP光模块、SFP+光模块等光纤高速球机:采用SFP光模块基站:移动通信系统中,连接固定部分与无线部分,并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。采用SFP、...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP 1*9 SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-03 18:53:00
  • 【干货资料】光模块有哪些类别?
  • 移动互联网的到来,光通讯行业的崛起。我们每个人都和光通讯密不可分。球迷们可以拿起手机看直播,在外工作的人可以随时和父母视频通话,女性可以自主的网上购物。这些生活中的点点滴滴我们都深受光通讯的恩惠。光模块,英文简称(opticalmodule),主要用于光通讯行业。它的作用主要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。简单的来说光模块是发射和接收电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。今天我们为大家整理了以下几种常见的光模块类型。综上表格可以看出,现在最常见的光模块就属SFP光模块和SFP+光模块了。它以小巧的外形,高性能赢得了良好的口碑。也是我们易...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SFP SFP+ 发帖人:etulink 发帖时间:2018-08-13 18:16:00
  • 什么是GBIC光模块?什么是SFP光模块?有什么不一样?
  • 一般客户向我们询价千兆光口模块,我们脑海里浮现的都是SFP模块,但是我们却忽略了另一种千兆光口模块——GBIC。为什么GBIC会渐渐被SFP取而代之呢?它们之间有着什么样的关联及区别呢?让我们一起来回顾一下它们的发展“前世今生”吧!什么是GBIC光模块?GBIC(GigaBitrateInterfaceConverter)是千兆位接口转换器的简称,在上世纪90年代光模块生产厂家相当流行。其设计上可以为热插拔使用,采用SC接口。是一种符合国际标准的可互换产品。采用GBIC接口设计的千兆位交换机由于互换灵活,在市场上占有较大的市场分额。什么是SFP光模块?SFP是SmallForm-Factor...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 千兆 SFP GBIC 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-19 15:44:00
  • 光模块的工作原理是怎样的?
  • 由于微电子技术、有源和无源光器件技术的发展,光收发一体模块近年来已经成为普通光模块的主流产品。虽然光模块的封装,速率,传输距离有所不同,但是其内部组成基本是一致的。我们今天就来了解并探索光模块的工作原理。光模块简介光模块是用于交换机与设备之间传输的载体,是光纤通信系统中的核心器件。主要作用是发射端将设备的电信号转换成光信号。光模块结构光模块由光电子器件、功能电路和光接口等数个部分组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块分类光模块可以分为光接收模块,光发送模块,光收发一体模块和光转发模块等。光收发一体化模块主要功能是实现光电/电光变换,包括光功率控制、调制发送,信号探测以及限幅放大判决再生...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 类型 结构 分类 发帖人:etulink 发帖时间:2018-07-04 16:53:00
  • 分享思科交换机上用得较多的SFP光模块及GBIC光模块
  • 五一小假期结束,今天易天光通信给大家充充电关于思科交换机设备上用得较多的千兆SFP光模块和GBIC光模块;SFP(SmallForm-factorPluggables)可以简单的理解为GBIC的升级版本。SFP光模块体积比GBIC光模块减少一半,可以在相同面板上配置多出一倍以上的端口数量。由于SFP光模块在功能上与GBIC基本一致,因此,也被有些交换机厂商称为小型化GBIC(Mini-GBIC)。Gigac提供的SFP系列产品兼容目前所有主流设备公司的产品,并在其产品上进行过严格的测试,性能指标符合各项要求。尤其是H3C2008年4月以后生产的设备对模块有加密解密的功能Gigac的SFP也能...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: sfp GBIC 发帖人:etulink 发帖时间:2018-05-02 17:54:00
  • 重点解析XFP光模块集中出现的问题原因及优势特点
  • 关于XFP光模块来说,其功用失效分为发射端失效和接纳端失效,最常呈现的问题集中在以下几个方面:1.光口污染和损害由于光接口的污染和损害引起光链路损耗变大,导致光链路不通。发生的原因有:A.光模块(光纤模块)光口暴露在环境中,光口有尘埃进入而污染;B.运用的光纤连接器端面现已污染,光模块(光纤模块)光口二次污染;C.带尾纤的光接头端面运用不当,端面划伤等;D.运用残次的光纤连接器;2.ESD损害ESD是ElectroStaticDischarge缩写即"静电放电",是一个上升时间能够小于1ns(10亿分之一秒)乃至几百ps(1ps=10000亿分之一秒)的非常快的进程,ESD能够发生几十Kv/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: XFP SFP 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 15:41:00
  • 【经验】为大家整理了以下几种常见的光模块类型
  • 移动互联网的到来,光通讯作业的兴起。咱们每个人都和光通讯密不可分。球迷们能够拿起手机看直播,在外作业的人能够随时和爸爸妈妈视频通话,女性能够自主的网上购物。這些日子中的點點滴滴咱們都深受光通訊的影响。光模块,英文简称(opticalmodule),首要用于光通讯作业。它的效果首要是光电转换,它的发送端把电信号转化成光信号,经过光纤传送后,接纳端再把光信号转换成电信号。簡單的來說光模块是发射和接纳电信号的中转器,是电信号传输的桥梁。光模块是可插进路由器、交换机、传输设备、等简直一切网络信号收发设备的收发器。光模块支撑热插拔操作以及供货商之间的互换支撑标准化,它还可以经过许多不同的物理介质传输信...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SFP 类型 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-19 15:13:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: